主题中讨论的其他器件:LM5008A、 DRV8353
您好、Motordriver 团队、
DRV8353RS 的 VCP 和 VGLS 引脚的电流限制是多少? 数据表指出、VGLS 引脚是稳压器的输出。 用作集成降压的 LM5008A 可提供最高0.35A 的电流。 这是否意味着 VGLS 的电流限制为350mA? 我找不到任何有关 VCP 引脚电流限制的信息。
如果能迅速作出反应,将是非常值得赞赏的。
感谢您的支持。
最棒的
Angelika
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Motordriver 团队、
DRV8353RS 的 VCP 和 VGLS 引脚的电流限制是多少? 数据表指出、VGLS 引脚是稳压器的输出。 用作集成降压的 LM5008A 可提供最高0.35A 的电流。 这是否意味着 VGLS 的电流限制为350mA? 我找不到任何有关 VCP 引脚电流限制的信息。
如果能迅速作出反应,将是非常值得赞赏的。
感谢您的支持。
最棒的
Angelika
尊敬的 Angelika:
感谢后续消息和澄清。
我不认为有明确的 VGLS 稳压器输出电流能力规格、因为该引脚不会驱动该器件外部的其他电压。 我们不建议连接 PCB 上的任何外部电路来从 VGLS 引脚获取电压/电流、否则可能会干扰 DRV8353器件的低侧栅极驱动器运行。
对于 VCP、情况相同、它的平均输出电流能力也为25mA (第34页)-此电荷泵稳压器功能仅用于支持 DRV8353的内部操作、不应加载需要电源的额外外部电路。
如果 PCB 系统上存在稳压电源需求、集成降压稳压器旨在解决该需求
谢谢、此致、
Andrew
尊敬的 Andrew:
感谢您的回复。 我还有另一个问题。 这些引脚是否有内部电流限制? 在两个引脚上都应使用陶瓷电容器(例如 X7R 1uF)。 假设该电容器断开并产生短路。 VCP 或 VGLS 的最大电流是多少? 因为如果电流不会以某种方式受到限制、例如、 100mA 电流冲过印刷电路板可能开始燃烧的0603 / 0805器件。 这些输出是否存在内部电流限制、以避免这种情况?
谢谢、此致、
Angelika
尊敬的 Angelika:
感谢后续回复-
如果外部元件损坏、例如 VCP-VlDRAIN 电容器或 CPH-CPL 电容器出现故障、
此致、
Andrew