This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:VCP 和 VGLS 引脚的 DRV8353RS 电流限制

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008A, DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1060559/drv8353r-drv8353rs-current-limit-of-vcp-and-vgls-pin

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件:LM5008ADRV8353

您好、Motordriver 团队、  

DRV8353RS 的 VCP 和 VGLS 引脚的电流限制是多少? 数据表指出、VGLS 引脚是稳压器的输出。  用作集成降压的 LM5008A 可提供最高0.35A 的电流。 这是否意味着 VGLS 的电流限制为350mA? 我找不到任何有关 VCP 引脚电流限制的信息。

如果能迅速作出反应,将是非常值得赞赏的。  

感谢您的支持。

最棒的

Angelika  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 BAD VGLS 连接到线性稳压器的输出。 第34页指出、两个引脚(VGLS 和 VCP)可提供25mA (平均值)。 这些引脚的最大可能电流限制是多少?  

    谢谢、此致、  

    Angelika  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelika:

    感谢后续消息和澄清。

    1. 您可以正确地说、VGLS 是 DRV8353RS 器件的线性稳压器引脚、而不是降压输出(单独)   
      1. 正如您在数据表中提到的部分、该器件中的 VGLS 功能旨在为器件内部运行提供高达25mA 的电流、例如为 LS 驱动器提供栅极驱动电压和栅极驱动电流  
    2. VCP 是 DRV8353RS 器件内部的电荷泵电路->这主要是为了为 HS 驱动器提供栅极驱动电压  

    我不认为有明确的 VGLS 稳压器输出电流能力规格、因为该引脚不会驱动该器件外部的其他电压。 我们不建议连接 PCB 上的任何外部电路来从 VGLS 引脚获取电压/电流、否则可能会干扰 DRV8353器件的低侧栅极驱动器运行。  

    对于 VCP、情况相同、它的平均输出电流能力也为25mA (第34页)-此电荷泵稳压器功能仅用于支持 DRV8353的内部操作、不应加载需要电源的额外外部电路。  

    如果 PCB 系统上存在稳压电源需求、集成降压稳压器旨在解决该需求

    • 电流能力高达350mA、2.5V-75V 输出电压  

    谢谢、此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回复。  我还有另一个问题。 这些引脚是否有内部电流限制?  在两个引脚上都应使用陶瓷电容器(例如 X7R 1uF)。 假设该电容器断开并产生短路。 VCP 或 VGLS 的最大电流是多少? 因为如果电流不会以某种方式受到限制、例如、 100mA  电流冲过印刷电路板可能开始燃烧的0603 / 0805器件。 这些输出是否存在内部电流限制、以避免这种情况?  

    谢谢、此致、  

    Angelika  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelika:  

    感谢后续回复-

    如果外部元件损坏、例如 VCP-VlDRAIN 电容器或 CPH-CPL 电容器出现故障、

    • 我认为最好参考数据表第34页的"电荷泵架构"部分  
    • 该器件内部有一个用于管理电荷泵稳压器的电路、并且有某些特性、例如电荷泵欠压、可检测电荷泵何时未产生对器件运行至关重要的预期电压、 并在 nFAULT 引脚上发出标志信号以报告错误。 发生的故障条件还会关闭器件的各个部分、以防止进一步操作可能导致损坏
    • 我认为在这种情况下、电荷泵控制器逻辑有助于管理您提到的问题场景  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelika:  

    现在关闭此主题-如果答案有助于解决您的问题、请帮助将此主题标记为已解决。  

    如果对电机驱动器器件有任何其他问题或意见、请随时联系我们。 谢谢!  

    此致、  
    Andrew