主题中讨论的其他器件: DRV8301
您好!
我使用的是 BOOSTXL-DRV8301、我对电流测量有疑问。
我使用的此板的特性如下。
:支持6-24V 和高达100A RMS (峰值14A)
但是,如果您查看此页的电路图和说明(第页)。 7)、电流测量缩放至+/- 16.5A。
然后、可通过电流感应配置将+/- 16.5A 的电流输入为0~1.65 ~3.3V 的电压、但该电路板实际上只能接收+/-10A 的电流吗?
我无法接收超过10A 的电流? 高达15A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 BOOSTXL-DRV8301、我对电流测量有疑问。
我使用的此板的特性如下。
:支持6-24V 和高达100A RMS (峰值14A)
但是,如果您查看此页的电路图和说明(第页)。 7)、电流测量缩放至+/- 16.5A。
然后、可通过电流感应配置将+/- 16.5A 的电流输入为0~1.65 ~3.3V 的电压、但该电路板实际上只能接收+/-10A 的电流吗?
我无法接收超过10A 的电流? 高达15A
尊敬的 Dong-Young:
感谢您的耐心-请参阅下面的回答
我认为 BOOSTXL 硬件用户指南中的描述是、10A 连续电流(或14A 峰值电流)是电路板上的组件设计运行的最大负载、 限制可能是 MOSFET 额定电流或系统的通用 PCB 设计。 任何高于该相电流的电机相电流都可能会损坏系统或触发过流等一些保护功能并触发故障响应。
对于将+/-16.5A 描述为电流测量能力的第二项陈述、这是电流分流放大器能够在电路板上正确测量的最大电流范围。
请参阅以下 DRV8301器件官方数据表屏幕截图、其中 VO (CSA 输出电压)公式是增益设置、CSA 输入之间的电压差(由 Rsense 和相电流的 V=IR 决定)和 VREF 电压的函数。
谢谢、此致、
Andrew