This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:BOOSTXL-DRV8301

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1059960/boostxl-drv8301-boostxl-drv8301

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件: DRV8301

您好!

我使用的是 BOOSTXL-DRV8301、我对电流测量有疑问。

我使用的此板的特性如下。
:支持6-24V 和高达100A RMS (峰值14A)

但是,如果您查看此页的电路图和说明(第页)。 7)、电流测量缩放至+/- 16.5A。

然后、可通过电流感应配置将+/- 16.5A 的电流输入为0~1.65 ~3.3V 的电压、但该电路板实际上只能接收+/-10A 的电流吗?

我无法接收超过10A 的电流? 高达15A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong-Young:  

    感谢您将您的问题发布到 e2e -我们将进一步研究此问题、并尝试在几天内或在一周结束前得到回复  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong-Young:  

    感谢您的耐心-请参阅下面的回答  

    我认为 BOOSTXL 硬件用户指南中的描述是、10A 连续电流(或14A 峰值电流)是电路板上的组件设计运行的最大负载、 限制可能是 MOSFET 额定电流或系统的通用 PCB 设计。 任何高于该相电流的电机相电流都可能会损坏系统或触发过流等一些保护功能并触发故障响应。  

    对于将+/-16.5A 描述为电流测量能力的第二项陈述、这是电流分流放大器能够在电路板上正确测量的最大电流范围。

    • 简而言之、我们可能无法以完全+/-16.5A 的方式操作 BOOSTXL DRV8301 PCB、但我们的 CSA 测量能力必须足够高、才能覆盖整个工作范围(+/- 14A)、这在本例中是正确的。  

    请参阅以下 DRV8301器件官方数据表屏幕截图、其中 VO (CSA 输出电压)公式是增益设置、CSA 输入之间的电压差(由 Rsense 和相电流的 V=IR 决定)和 VREF 电压的函数。  

    • BOOSTXL 电路板上的 Rsense 值已确定为0.01欧姆
    • 该器件的增益设置有几个有限的选项:10、20、40、80V/V  
    • VREF 和 VO 也具有有限的工作电压窗口  
    • 然后、也存在可测量 SPx、SNx 差分电压的限制、该电压将按比例增加/减少 VO
      • 在10V/V 的最低增益设置下、我认为这对应于+/- 16.5A 的电机电流。  
      • 任何高于该值的电机电流都不会使 VO 电压升高到超过数据表中的最大规格  

    谢谢、此致、
    Andrew