This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:为什么 PWM 模式控制期间会出现 PWM 下降?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132429/drv8245s-q1levm-why-there-is-a-pwm-drop-during-the-pwm-mode-control

器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

大家好、  

在 PWM 模式下测试 DRV8245S-Q1LEVM 时、空载时的输入电压为12V。  OUT1和 OUT2将会出现压降。 请参见下图。 原因是什么?

非常感谢

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    您是否在电源中看到相同的压降?  这是我目前唯一的想法。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参见图片、CH4是从 EVM 板捕获的 Vin。 电源似乎没有下降。  

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    好的、您是否可以放大这些电压降?  此外、您还提到了"无负载"、但 GUI 似乎注册了一些电流。  >1A 的峰值电流。   

    此致、

    Ryan