请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8245S-Q1LEVM 大家好、
在 PWM 模式下测试 DRV8245S-Q1LEVM 时、空载时的输入电压为12V。 OUT1和 OUT2将会出现压降。 请参见下图。 原因是什么?


非常感谢
Matthew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 PWM 模式下测试 DRV8245S-Q1LEVM 时、空载时的输入电压为12V。 OUT1和 OUT2将会出现压降。 请参见下图。 原因是什么?


非常感谢
Matthew