我正在 评估 MCF8316A 以控制低功耗电机、要求低噪声。 遗憾的是、由于缺少传感器、因此很难(完全不可能)以低速(<10%)平稳地控制电机。 作为替代方案、我们将测试一个有传感器解决 方案、该解决方案理论上应允许我们平稳驱动电机、即使在100RPM 或更低的速度下也是如此。 TI 目前提供的用于此目的的 IC 似乎是 DRV10970、通常建议在 E2E 上将其作为低速控制的可能解决方案。
但是、根据数据表、最小占空比为10%。 这是一个令人沮丧的地方、因为这正是我们希望获得更多控制的范围(在两个方向上)。 我已经讨论 了 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666773/drv10970-driving-motor-at-speed-lower-than-can-be-achieved-at-10-duty-using-unorthodox-means?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252522drv10970%25252522#等一些主题 、其中的解决方案是调制 PWM。 但是、这似乎是一种相当奇怪的权变措施、可能需要我们切换到另一个微控制器、这会延迟我们的开发。 我知道 MCT8316Z 的存在、但由于该驱动器不支持正弦换向、因此我担心这会导致太多的噪声。
是否有任何计划发布新的传感驱动器、该驱动器还支持<10%占空比和正弦(或 FOC)换向? 如果没有、还有其他建议吗?