This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:OSC 和 OOL

Guru**** 2561470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1063984/drv8714-q1-osc-and-ool

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

我的客户需要帮助。

DRV8714S-Q1的量产数据表、第8.3.8.12章:  www.ti.com/.../drv8714-q1.pdf
说明是
根据我的理解、这意味着外部 MOSFET -> SC 检测、MOSFET ->开路检测、负载-> SC 检测、负载->开路检测、是否正确?
如果我的理解是正确的、我想知道如何根据 VDS_STATUS 寄存器位检测这四种故障?  
我认为它应该具有某种组合或其他组合、以帮助进行此诊断。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您关注 DRV8714-S-Q1。 除了 MOSFET 开路检测之外、您的理解是正确的。 在离线诊断中无法检测到 MOSFET 开路、但可以在在线诊断中检测到。 在尝试打开 FET 后、VDS 应检测到由于 FET 未放置(开路)而导致的错误。  

    请参阅随附的文件。 它显示了每次拍摄/打开的案例的示例。 这也可以称为 MOSFET 短路情况。

    e2e.ti.com/.../DRV87xx_2D00_Q1_5F00_Offline_5F00_OL_5F00_SC.pdf

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita、

    客户回复:
    感谢您的回复、我认为这对我的开发项目非常有用。 根据您的介绍、离线诊断应该是被动监控。 当您参与在线诊断以检测有缺陷的 FET 时、我认为应该是主动监控、我也对此感兴趣、例如如何检测 FET、电机+/-之间的内部交叉耦合(您可以看到下图)等、 您是否有此类示例案例可供参考、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果像您的图片一样短接、VDS_Over流 检测将在线捕获故障。 例如、一旦 PU_SHX 和 PD_SHY 打开、应达到过流电平。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita、

    客户回复:
    在我的项目中、我们使用了两个电机(由两个 H 桥驱动)、下面是两个需要与您确认的诊断。
    1.请参阅图电机交叉、电机交叉耦合、您可以发现这是2个不同 H 桥之间的短路。 我的问题是、当 PU_SHX 和 PU_SHY (左)开启且 PD_SHX 和 PD_SHY (右)开启时、VDS_OVER 检测是否会捕获故障、我们能否检查过流电平以查找此类故障?

    请参阅图 FET 交叉、我们还需要检查同一 H 桥中 FET 与无源 H 桥 FET 之间的意外内部交叉耦合、我们能否按顺序导通 FET、然后 VDS 可以检测到错误、对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    编号1:

    这不是我们通常支持的情况。 但是、我认为离线诊断可以正常工作。 在线过流保护也可以工作、但只能由一个 DRV 或两个 DRV 检测到。

    当其中一个 DRV 检测到 OCP 早于另一个 DRV 时、第二个 DRV 可能无法检测到 OCP。

    我建议客户在 PCB 上验证它。  

    这种情况是如何发生的? 我想知道他们是否没有像连接器、导线连接这样的一些波卡叉(防止错误)机制。  

    NO2:

    它超出了我们的器件保护范围。  

    我们是否知道它的后接地? 对我来说、这种情况意味着外部电路/PCB 真的很糟糕。

    您能否(通过内部电子邮件或内部帖子)共享客户信息?  

    此致

    Shinya Morita