主题中讨论的其他器件: DRV8424
您好!
我现在 使用 DRV8424EVM 评估板在步进电机中通过 Vref 电压测试电流调节。 我具有以下配置:
-1/8步进
-对于测试、Vref 被配置为提供大约1A 的满量程电流。
-在带分流 器的 AOUT1和 BOUT1中测得的电流(2A-200mV)。
如果我检查下表:

如果我刚好在系统启动时、两个线圈中的电流必须为满量程电流的71%(710mA)、并且在从 STEP 引脚开始的脉冲时刻、AOUT 电流必须增加、BOUT 电流必须减小。
如果我仅使用示波器测量 AOUT1电流、我会看到 AOUT1电流变为满量程电流的71%、但随后减小而不是增大、从而实现 BOUT 电流应该达到的效果。

如果我连接第二个分流器来测量 BOUT、并且我同时测量两个通道:

通道2 (绿色):AOUT1处的电流
通道1 (黄色):BOUT1上的电流
Aout 看起来像 bout、bout 像 aout。 这是怎么可能的?
非常感谢
此致
詹尼法