This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424EVM:AOUT 和 BOUT 处的电流

Guru**** 2571645 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424EVM, DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1062513/drv8424evm-current-at-aout-and-bout

器件型号:DRV8424EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8424

您好!  

我现在 使用 DRV8424EVM 评估板在步进电机中通过 Vref 电压测试电流调节。 我具有以下配置:  

-1/8步进

-对于测试、Vref 被配置为提供大约1A 的满量程电流。  

-在带分流 器的 AOUT1和 BOUT1中测得的电流(2A-200mV)。  

如果我检查下表:  

如果我刚好在系统启动时、两个线圈中的电流必须为满量程电流的71%(710mA)、并且在从 STEP 引脚开始的脉冲时刻、AOUT 电流必须增加、BOUT 电流必须减小。   

如果我仅使用示波器测量 AOUT1电流、我会看到 AOUT1电流变为满量程电流的71%、但随后减小而不是增大、从而实现 BOUT 电流应该达到的效果。  

如果我连接第二个分流器来测量 BOUT、并且我同时测量两个通道:  

通道2 (绿色):AOUT1处的电流

通道1 (黄色):BOUT1上的电流

Aout 看起来像 bout、bout 像 aout。 这是怎么可能的?  

非常感谢

此致

詹尼法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我忘记了说我正在使用 DRV8424EVM、但我移除了0欧姆电阻器、并使用 PIC 微控制器从外部管理 DRV8424引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jen年、

    有一个名为"DIR_"的硬件引脚。 DIR 引脚电压决定电机正向或反向运行。 如果您翻转 DIR 引脚电压设置、则可以得到预期的分度器阶数。

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

    非常n´t、我没有意识到我的 DIR 引脚为0 (反向)。