请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8908-Q1 主题中讨论的其他器件: DRV8871、 DRV8876-Q1
尊敬的专家:
DRV8908-Q1只能支持 80Hz、100Hz、200Hz 和2kHz PWM 频率。
客户希望找到 DRV8908-Q1等器件、但可以支持400Hz。 是否有任何建议?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
DRV8908-Q1只能支持 80Hz、100Hz、200Hz 和2kHz PWM 频率。
客户希望找到 DRV8908-Q1等器件、但可以支持400Hz。 是否有任何建议?
谢谢