This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:400Hz PWM 支持

Guru**** 1187910 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1, DRV8871, DRV8876-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1061125/drv8908-q1-400hz-pwm-support

器件型号:DRV8908-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8871DRV8876-Q1

尊敬的专家:

DRV8908-Q1只能支持 80Hz、100Hz、200Hz 和2kHz PWM 频率。  

客户希望找到 DRV8908-Q1等器件、但可以支持400Hz。 是否有任何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    没有什么比 DRV8908-Q1更能支持该频率的了。  您必须考虑具有外部 PWM 的独立驱动器、例如 DRV8871/72-Q1或 DRV8876-Q1。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Ryan