主题中讨论的其他器件:MCF8316A
大家好。 我从 TI 购买了 MCF8316EVM 板。 起初、该电路板与 GUI 版本1.1.8连接良好。 在我读取 MPET 参数后、我向 EEPROM 写入数据、然后关闭 VM。 当我给它重新加电时、电路板仍然连接到 GUI、D6指示灯缓慢闪烁、但只需单击以读取寄存器就会显示连接问题。 D6指示灯熄灭、但我仍然可以逆时针转动电位计来转动电机。 请提供帮助、谢谢 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 我从 TI 购买了 MCF8316EVM 板。 起初、该电路板与 GUI 版本1.1.8连接良好。 在我读取 MPET 参数后、我向 EEPROM 写入数据、然后关闭 VM。 当我给它重新加电时、电路板仍然连接到 GUI、D6指示灯缓慢闪烁、但只需单击以读取寄存器就会显示连接问题。 D6指示灯熄灭、但我仍然可以逆时针转动电位计来转动电机。 请提供帮助、谢谢 
尊敬的 Nguyen:
看起来、MCF8316A 上的 I2C 地址在 EEPROM 中确实更改为0x0。 因此、您需要确保将 GUI 配置为使用0x0作为 I2C 目标地址、并采用 MCF8316A 的当前配置方式。
您应该能够:
这应该会在加电后读回器件中的所有电流寄存器设置并显示在 GUI 中。
如果您希望再次更改 MCF8316A 的 I2C 地址、则需要通过寄存器映射页面进行更改:

此致、
Eric C.
您好 Eric C.
谢谢、按照您的说明、我修复了连接问题。 如果我想从 TI 恢复原始 EEPROM 默认值、该怎么办?
另一种情况是当电机以100%速度旋转时、测得的电机状态条总线电流为1.5A。 测得的扭矩电流为3.9A、我发现 MCF8316A 非常热。 MCF8316A 是否需要冷却?
MCF8316A 的额定电流为8A。 这是总线电流、还是扭矩电流?
此致。
尊敬的 Nguyen:
要恢复默认设置、您可以 导航到 Guided Tuning (引导调优)页面并恢复建议的默认值、然后 单击 Write to EEPROM (写入 EEPROM)、将默认值保存到 EEPROM 中。

8A 是峰值相绕组输出电流。 不过、正如您所看到的、当推动高电流时、MCF8316A 会显著升温。 在现实世界中、我们期望 MCF8316A 能够 在 触发过热故障之前以高达~70W 的持续总功耗运行。 这 还取决于您的 PCB 设计/布局和器件的环境温度。 在 快速加速或电机负载变化等瞬态事件期间、MCF8316A 可能会达到8A 峰值输出相电流、但如果持续输出8A 相电流、则可能会达到热限值。
我还建议参考此 BLDC 集成 MOSFET 热计算 器来估算 IC 的功率损耗和近似结温。
此致、
Eric C.