This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:连接到 GUI 时出现问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132700/mcf8316aevm-problems-connecting-to-the-gui

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

大家好。 我从 TI 购买了 MCF8316EVM 板。 起初、该电路板与 GUI 版本1.1.8连接良好。 在我读取 MPET 参数后、我向 EEPROM 写入数据、然后关闭 VM。 当我给它重新加电时、电路板仍然连接到 GUI、D6指示灯缓慢闪烁、但只需单击以读取寄存器就会显示连接问题。 D6指示灯熄灭、但我仍然可以逆时针转动电位计来转动电机。 请提供帮助、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    当您将设置写入 EEPROM 时、I2C 从器件地址可能已被覆盖。

    请尝试将 EVM 连接到 GUI 并单击"查找地址"按钮:

    然后、您应该会看到一个弹出对话框、指示器件中当前编程的 I2C 地址。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric C.我按照说明操作、它会显示此消息框。 接下来该怎么办? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了开发工具、如附图所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:  

    我们的团队将努力在本周结束前跟进后续步骤。 最晚在下周初

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    看起来、MCF8316A 上的 I2C 地址在 EEPROM 中确实更改为0x0。 因此、您需要确保将 GUI 配置为使用0x0作为 I2C 目标地址、并采用 MCF8316A 的当前配置方式。

    您应该能够:

    1. 重启并将 EVM 连接到 GUI
    2. 在 GUI 中将 I2C 目标地址更改为0x0
    3. 单击"Read All Registers"

    这应该会在加电后读回器件中的所有电流寄存器设置并显示在 GUI 中。

    如果您希望再次更改 MCF8316A 的 I2C 地址、则需要通过寄存器映射页面进行更改:

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric C.

    谢谢、按照您的说明、我修复了连接问题。 如果我想从 TI 恢复原始 EEPROM 默认值、该怎么办?

     另一种情况是当电机以100%速度旋转时、测得的电机状态条总线电流为1.5A。 测得的扭矩电流为3.9A、我发现 MCF8316A 非常热。 MCF8316A 是否需要冷却?  

    MCF8316A 的额定电流为8A。 这是总线电流、还是扭矩电流?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    要恢复默认设置、您可以 导航到 Guided Tuning (引导调优)页面并恢复建议的默认值、然后 单击 Write to EEPROM (写入 EEPROM)、将默认值保存到 EEPROM 中。

    8A 是峰值相绕组输出电流。 不过、正如您所看到的、当推动高电流时、MCF8316A 会显著升温。 在现实世界中、我们期望 MCF8316A 能够 在   触发过热故障之前以高达~70W 的持续总功耗运行。 这 还取决于您的 PCB 设计/布局和器件的环境温度。  在 快速加速或电机负载变化等瞬态事件期间、MCF8316A 可能会达到8A 峰值输出相电流、但如果持续输出8A 相电流、则可能会达到热限值。

    我还建议参考此 BLDC 集成 MOSFET 热计算   器来估算 IC 的功率损耗和近似结温。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric C.  

    您可以关闭此主题。 谢谢