This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:DRV8825驱动器故障

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1125390/drv8825-drv8825-driver-failure

器件型号:DRV8825

尊敬的先生/女士

  项目中使用的 DRV8825步进电机控制器 IC。 我们的设计符合数据表推荐规格。 在 我们的原型板中,通过 TI 论坛讨论发现并纠正了一些故障,现在 我们在设计中发现了同样的故障 DRV 8825。 模式0、模式1、模式2、DIR、nENABL、 AVREF、BVREF 与接地引脚短路。

 驱动器 IC 故障发生在50个主板中的35个(模式0 -接地)引脚等任何一个短路情况下。 请提供解决方案以避免这些故障。  

谢谢、此致、

Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sarath、

    您在系统中使用什么大容量电容?  它可能具有电压尖峰、从而损坏芯片。   

    您能否提供有关芯片何时发生故障的更多详细信息?  是在经过一定的时间或老化、组装后立即还是在使用数月后?  您是否曾尝试出于相同的目的使用 EVM 板来查看它是否具有相同的故障?   

    该驱动程序非常旧、于2010年发布。  您是否可以考虑切换到 更现代的驱动器、例如 DRV8434?  

    此致、

    Jacob Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

       我们提供0.3V 作为 MCU 的 Vref。最小 Vref 是多少? 同时增加 Vref 电机会发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

       我们提供0.3V 作为 MCU 的 Vref。最小 Vref 是多少? 同时增加 Vref 电机会发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarath、

    我继续将此主题拆分为单独的帖子、因为我刚刚意识到有一个新员工跳过该帖子、并遇到了不同的问题。   

    VREF = 0.3V 正常、但电流精度将受到影响。  是否可以增加感应电阻器、这将允许您为相同的电流使用更高的 Vref。  

    您是否仍然看到与原始帖子类似的高故障率?   您能否从设备顶部共享一些图像?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您拆分线程、但我找不到我的问题线程。 您可以将我与问题主题联系起来吗?

    此致、
    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、  

    下面是另一个问题主题:   

    e2e.ti.com/.../re-drv8825-drv8825-driver-failure