尊敬的先生/女士
项目中使用的 DRV8825步进电机控制器 IC。 我们的设计符合数据表推荐规格。 在 我们的原型板中,通过 TI 论坛讨论发现并纠正了一些故障,现在 我们在设计中发现了同样的故障 DRV 8825。 模式0、模式1、模式2、DIR、nENABL、 AVREF、BVREF 与接地引脚短路。
驱动器 IC 故障发生在50个主板中的35个(模式0 -接地)引脚等任何一个短路情况下。 请提供解决方案以避免这些故障。
谢谢、此致、
Sarath
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士
项目中使用的 DRV8825步进电机控制器 IC。 我们的设计符合数据表推荐规格。 在 我们的原型板中,通过 TI 论坛讨论发现并纠正了一些故障,现在 我们在设计中发现了同样的故障 DRV 8825。 模式0、模式1、模式2、DIR、nENABL、 AVREF、BVREF 与接地引脚短路。
驱动器 IC 故障发生在50个主板中的35个(模式0 -接地)引脚等任何一个短路情况下。 请提供解决方案以避免这些故障。
谢谢、此致、
Sarath
嗨、Sarath、
您在系统中使用什么大容量电容? 它可能具有电压尖峰、从而损坏芯片。
您能否提供有关芯片何时发生故障的更多详细信息? 是在经过一定的时间或老化、组装后立即还是在使用数月后? 您是否曾尝试出于相同的目的使用 EVM 板来查看它是否具有相同的故障?
该驱动程序非常旧、于2010年发布。 您是否可以考虑切换到 更现代的驱动器、例如 DRV8434?
此致、
Jacob Thompson
您好 Raj、
下面是另一个问题主题: