大家好、我们将 DRV8353用作有刷电机驱动器 IC (其最终目标是实现混合有刷/无刷 ESC)。 实际上、我们使用它来驱动 H 桥配置中的 MOSFET、如下所示。

当 VM 和 VDRAIN 都连接到同一电源(12V - 12V)时、该板工作正常、但我们的电机需要高达48V。 我的印象是、DRV 芯片的双电源配置和100V 容差会使这种视差起作用、甚至是有意造成的。 但是、在遇到意外行为后、我注意到规格中的这一行...

最后、我想知道在双电源模式下使用这些芯片时是否存在限制;如果有、它们是什么;在这种情况下、预期的故障模式是什么。
谢谢。