主题中讨论的其他器件:DRV8842-EP、 DRV8842、 DRV8872-Q1、 DRV8876
您好!
这是有关 DRV8842-EP 电流调节的问题。
我们现在在评估板上测试 DRV8842的电流调节功能。
测试评估如下;
目标:DRV8842EVM
Rsense:5.1 Ω
电压基准:2.5V
Moter(TM):L=43mH,R=24.9 Ω
VM:24V
我们希望使用可调节的 Ichop 检查电流调节。
Ichop 和 IN2是恒定的。 Ichop 为100%、IN2为0%。
在模式1中、IN1在0%至100%之间调整、预期电流值为100mA。
每个测试用例的结果如下所示;
情况1:IN1=100%
实际电流= 138.4mA
情况2:IN1=75%
实际电流= 162.5mA
案例3:IN1=50%
实际电流= 99.6mA
情况4:IN1=25%
实际电流= 99.3mA
情况5:IN1=15%
实际电流= 99.6mA
情况6:IN1=5%
实际电流= 31.9mA
情况7:IN1=0%
实际电流= 0mA
在这些结果中、共源共栅3至共源共栅7可能已运行电流调节、但共源共栅1和共源共栅2无法通过 Ichop 运行电流调节。
请告诉我正确运行的电流调节配置吗?
谢谢、
好的