尊敬的 TI 技术支持团队:
我设计的电路板上有一些传感器(温度、湿度、加速计等)、蜂鸣器和电机驱动器 IC (TB6612)。 电路板的电源来自1S 2200mAh 18650锂离子电池。 电池电压通过 TPS62082转换为3.3V 以为传感器和 MCU 供电、并使用 TPS61251为电机驱动器 IC 和蜂鸣器电路供电、转换为5V。 电机驱动器 IC TB6612具有内置反电动势二极管、我将使用它来控制2个直流电机(3-6V 250rpm 小型直流电机)。 这些负载下的直流电机的电流总和在最大值为500mA
我的问题是在断电或上电期间手动旋转直流电机期间的反电动势保护。 TPS61251 IC 输出引脚的最大允许电压(最大额定值)为7V。 在上电或断电期间、如果我手动转动滚轮、则会导致 EMF 电压、并可能将 Vout 引脚充电至5V 以上、如果该电压超过7V、则很可能会损坏 IC。
您是否认为将肖特基钳位二极管置于5V 电压轨上(如我在所附文件中所述)可提供反电动势过压保护? 还是使用 TVS 二极管更好? 我阅读了 TI 的"电机驱动系统中的集成反电动势过压保护"应用手册、但我使用的 IC 没有制动引脚。 我已将原理图附加到该帖子中。
提前感谢您的帮助、
-Ahmet