This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关电机续流期间反电动势保护的帮助/手动旋转电机

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62082, TPS61251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1056279/help-regarding-back-emf-protection-during-free-wheeling-of-motor-manually-rotating-it

主题中讨论的其他器件:TPS62082TPS61251

尊敬的 TI 技术支持团队:

我设计的电路板上有一些传感器(温度、湿度、加速计等)、蜂鸣器和电机驱动器 IC (TB6612)。  电路板的电源来自1S 2200mAh 18650锂离子电池。 电池电压通过 TPS62082转换为3.3V 以为传感器和 MCU 供电、并使用 TPS61251为电机驱动器 IC 和蜂鸣器电路供电、转换为5V。 电机驱动器 IC TB6612具有内置反电动势二极管、我将使用它来控制2个直流电机(3-6V 250rpm 小型直流电机)。 这些负载下的直流电机的电流总和在最大值为500mA  

我的问题是在断电或上电期间手动旋转直流电机期间的反电动势保护。 TPS61251 IC 输出引脚的最大允许电压(最大额定值)为7V。 在上电或断电期间、如果我手动转动滚轮、则会导致 EMF 电压、并可能将 Vout 引脚充电至5V 以上、如果该电压超过7V、则很可能会损坏 IC。  

您是否认为将肖特基钳位二极管置于5V 电压轨上(如我在所附文件中所述)可提供反电动势过压保护? 还是使用 TVS 二极管更好? 我阅读了 TI 的"电机驱动系统中的集成反电动势过压保护"应用手册、但我使用的 IC 没有制动引脚。 我已将原理图附加到该帖子中。  

提前感谢您的帮助、

-Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    感谢您发表您的问题。 您使用的是有刷电机还是无刷直流电机? 我们可以推荐一些具有制动功能的 BLDC 电机驱动器。 您能否提供 有关电机的更多详细信息?  

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    感谢你的答复。 我很抱歉没有提供足够的详细信息。

    我使用的是带编码器的有刷直流电机。 我使用 TB6612电机驱动器 IC 驱动其中的两个。 我已将数据表链路 及其规格摘要作为图片附加到此帖子。  

    https://cdn.sparkfun.com/assets/8/3/b/e/4/DS-16413-DG01D-E_Motor_with_Encoder.pdf

    我为我的孩子设计了电路板、作为礼物、当电路板通电或断电时、他很可能会来回旋转连接到直流电机的轮子、因此我想为其添加一些额外的安全功能、 保护免受 EMF 电压的影响。 是否有任何分立式解决方案(TVS 二极管等)来解决该问题? 或者、如果有问题、您能否向我提供一些应用手册?

    感谢你的帮助、

    -Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    我很快会回来的!

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    我建议 在电源引脚和 GND 两端使用 TVS 二极管、以防止输入端的电压浪涌。  

    有关更多详细信息、请参阅以下应用报告。

    https://www.ti.com/lit/an/slvae37/slvae37.pdf

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    感谢你的帮助。 我将应用您的建议。

    此致、

    阿赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ahmet、

    如果您有任何其他问题或单击上面的"提出相关问题"按钮、我现在将关闭此主题并随时作出答复。

    最棒的

    Isaac