This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:VDD 电容

Guru**** 1228440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1053286/drv8906-q1-vdd-cap

器件型号:DRV8906-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8908-Q1

大家好、团队、

对于 DRV89xx-Q1、建议在 VDD 引脚处添加0.1uF 电容和>1uF 电容。

但是、EVM 中的 VDD 未组装1uF。

有什么建议? 请告诉我如何考虑这一点。

另外,请告诉我为什么 在 D/S 的 VDD 上建议使用2个电容(0.1uF 和>1uF)? (如果仅0.1uF、会发生什么情况?)

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    VDD 由外部提供给 DRV8908。  0.1uF 用于降低高频噪声、应尽可能靠近 DRV8908-Q1 IC VDD 引脚放置。   

    1uF 是额外的"大容量"电容、用于确保电源稳定。  如果为 DRV8908-Q1供电的3.3V LDO 非常靠近器件、则可能不需要该大容量电容。  如果 LDO 远离其他电源板或走线电阻/电感较高、我建议在 DRV8908-Q1附近添加1-10uF 电容、以确保电源具有低纹波。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的快速回答!!

    此致、

    平田