请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8906-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8908-Q1
大家好、团队、
对于 DRV89xx-Q1、建议在 VDD 引脚处添加0.1uF 电容和>1uF 电容。
但是、EVM 中的 VDD 未组装1uF。
有什么建议? 请告诉我如何考虑这一点。
另外,请告诉我为什么 在 D/S 的 VDD 上建议使用2个电容(0.1uF 和>1uF)? (如果仅0.1uF、会发生什么情况?)
此致、
平田