请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8834 主题中讨论的其他器件:DAC60502、
大家好、
是否可以通过将 DAC60502芯片的两个模拟输出直接连接到 DRV8834的 AVREF 和 BVREF 引脚来动态调整8834的最大电流? 如果是、是否有使用的好建议?
您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Wang Li、
1.能否在8834上电期间自由调节 xVREF 的输入电压? 调整之前、我们是否需要对8834执行一些操作?
2.
[引用 userid="5577" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1052858/drv8834-an-issue-with-the-external-dac-on-the-xvref-pin-of-the-chip/3895702 #3895702"]在运行期间可以更改 AVREF 和 BREF。我是否可以知道"飞行"是什么意思?
去耦电容器的建议经验值是多少?
谢谢、此致、
樱桃