This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:芯片 xVREF 引脚上的外部 DAC 存在问题

Guru**** 1623435 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60502, DRV8834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1052858/drv8834-an-issue-with-the-external-dac-on-the-xvref-pin-of-the-chip

器件型号:DRV8834
主题中讨论的其他器件:DAC60502

大家好、

是否可以通过将 DAC60502芯片的两个模拟输出直接连接到 DRV8834的 AVREF 和 BVREF 引脚来动态调整8834的最大电流? 如果是、是否有使用的好建议?  

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    AVREF 和 BREF 可在运行期间进行更改。 我会在  DAC60502与 AVREF 和 BVREF 之间添加一个小电容器、以滤除噪声。

    您是否看到此设置有任何问题?

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wang Li、

    1.能否在8834上电期间自由调节 xVREF 的输入电压? 调整之前、我们是否需要对8834执行一些操作?

    2.

    [引用 userid="5577" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1052858/drv8834-an-issue-with-the-external-dac-on-the-xvref-pin-of-the-chip/3895702 #3895702"]在运行期间可以更改 AVREF 和 BREF。

    我是否可以知道"飞行"是什么意思?

    去耦电容器的建议经验值是多少?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    1."动态或动态变化"意味着参数可以在正常运行期间更改。  

    2.我将从1nF 去耦电容开始、检查 xVREF 引脚电压以确保 xVREF 上没有强烈噪声。

    此致、