This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:自动扭矩设置参数

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1133266/drv8452-parameter-of-auto-torque-setting

器件型号:DRV8452

您好的支持团队。

下面我 有一些问题。

 atq_LRN_min_curent 和 atq_LRN_CONST1之间有何区别?

它们不是初始电流值吗?

为什么在初始电流电平公式中、atq_LRN_MIN_CURRENT 值乘以8?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    atq_LRN_MIN_curent 是一个可编程值、您可以在8位寄存器中设置最小电流。  

    摘自用户指南的 autotorque 部分:

    在“环路调节”部分配置最小和最大电流限制值。 这些是8位整数值、以十进制表示为0至255。 将最小电流限制值设置为48、该值将等于(48/256)* 2A 或375mA。 在375mA 驱动电流下、该步进电机将具有足够 的扭矩、能够在轻负载下运行、而不会丢失步进或失速。 这是在应用中选择最小电流限制值的标准。 将最大电流限制值设置为192、该值将等于(192/256)* 2A 或1.5A。 如果应用需要、可以选择更高的最大值。 自动扭矩将允许在瞬态较高负载扭矩期间短时间内过度驱动电机。

    另一方面、atq_LRN_CONST1是由自动 扭矩记忆功能的参数化部分生成的常量。 有关这方面的更多信息、请参阅 EVM 用户指南和器件数据表。  

    最棒的

    Pedro Arango Ramirez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,佩德罗-圣

    感谢您的回答。

    我们还有其他一些问题。

    -根据您的回答,我理解如下。 是这样吗?

    -步进输入停止时,是否可以平稳切换到静止省电模式?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa San、

    佩德罗目前正在办公,因此他的答复可能会被推迟。 请让他24小时答复。

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    您的解释正确、最小电流将在移动过程中设置。 该图显示了正确的说明。  

    进入节能模式的最佳方法是更改相关位或等待:

    如果 EN_STSL 位为"1"、器件将进入静止省电模式、并且下一个有效边沿不会在 tSTSL_DLY 到期之前出现。  

    最棒的

    Pedro Arango Ramirez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,佩德罗-圣

    感谢您的友好支持。

    我明白了。

    此致、

    千兆