主题中讨论的其他器件: MCF8315A
尊敬的团队:
我尝试安装 MCF8316A_GUI、并遇到以下错误
和"product_fullname_with _diF = MCF8316A_GUI"
系统配置如下、
- Windows 10专业版
- 64位操作系统
- 英特尔
至强
CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz 3.31 GHz
- 16.0 GB RAM
谢谢、此致、
Sujeesh V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我尝试安装 MCF8316A_GUI、并遇到以下错误
和"product_fullname_with _diF = MCF8316A_GUI"
系统配置如下、
谢谢、此致、
Sujeesh V
尊敬的 Eric:
该文件的最后一行显示 "product_fullname_and_下划线= MCF8316A_GUI"
e2e.ti.com/.../MCF8316A_5F00_GUI_5F00_1.1.8.log
我已附上该文件供您参考。
谢谢、
Sujeesh
您好、Sujeesh、
感谢您提供日志文件。 "product_fullname_and_s下划线= MCF8316A_GUI"本身不是错误消息、因为它也出现在我的成功安装日志文件中。 我已将您的问题转发给我们的 GUI Composer 团队、请给我几天、我会再回复您
此时、您能否尝试以 admin 的身份运行 GUI 安装程序、看看它是否有用? (右键单击设置文件->以管理员身份运行)
此致、
Eric C.
您好、Sujeesh、
您能否检查下面的安装目录 以查看 GUI 应用文件是否已解压到 temp 文件夹中?
如果是、请尝试将 MCF8316A_GUI 文件夹的父目录移动到:
删除 temp 目录"05bbb7fb-3946-4c5b-60ab-2add46d1628f"
然后、尝试通过运行以下命令启动 GUI:
此致、
Eric C.
尊敬的 Eric:
很抱歉耽误你的回答。 我不在办公室、无法访问该系统。

这些是"gcruntime.v11"文件夹中提供的文件和文件夹。 没有临时文件夹。
e2e.ti.com/.../gcruntime_5F00_11.0.0.20220830123204.log
我要附上日志供您参考。
我可以在这些文件夹中看到 launcher.exe。
我尝试以管理员身份运行两个 exe,但没有发生任何事情。
谢谢、
Sujeesh
您好、Sujeesh、
请复制并粘贴 MCF8316A_GUI 文件夹及其所有内容
从中删除
更改为
然后,尝试运行 launcher.exe,确保它位于以下目录中:
请告诉我、在将 GUI 文件复制到上述目录后、在运行 launcher.exe 时、您是否看到任何命令窗口或错误消息。
此致、
Eric C.
您好、Sujeesh、
感谢您的更新。
您的 MCF8316A_GUI 文件夹似乎缺少其他几个文件。 这是非常奇怪的、因为您提供的初始日志文件确实显示了正在提取的文件。

请给我一些时间与我们的 GUI Composer 团队进行咨询、我将与您联系。
请注意、您是否能够使用 Chrome 或 Firefox 浏览器成功在线运行 GUI (您需要安装浏览器扩展并安装 TICloudAgent)?
https://dev.ti.com/gallery/view/BLDC/MCF8316A_GUI/ver/1.1.8/
谢谢、
Eric C.
您好、Sujeesh、
让我们尝试另一种方法、通过从安装程序 zip 文件中手动提取文件、确保您将所有 GUI 应用程序文件放在正确的位置:


请告诉我这是否仍然不起作用。
此致、
Eric C.