This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316A_GUI 1.1.8无法安装

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1127531/mcf8316a-mcf8316a_gui-1-1-8-not-able-to-install

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8315A

尊敬的团队:

我尝试安装 MCF8316A_GUI、并遇到以下错误

  和"product_fullname_with _diF = MCF8316A_GUI"

系统配置如下、

  • Windows 10专业版
  • 64位操作系统
  • 英特尔Registered至强RegisteredCPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz  3.31 GHz
  • 16.0 GB RAM

谢谢、此致、

Sujeesh V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujeesh、

    您是否能够查看/打开警告消息中显示的日志文件?

    如果可能、您可以附加日志文件吗?

    谢谢、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    该文件的最后一行显示 "product_fullname_and_下划线= MCF8316A_GUI"

    e2e.ti.com/.../MCF8316A_5F00_GUI_5F00_1.1.8.log

    我已附上该文件供您参考。

    谢谢、

    Sujeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujeesh、

    感谢您提供日志文件。 "product_fullname_and_s下划线= MCF8316A_GUI"本身不是错误消息、因为它也出现在我的成功安装日志文件中。  我已将您的问题转发给我们的 GUI Composer 团队、请给我几天、我会再回复您

    此时、您能否尝试以 admin 的身份运行 GUI 安装程序、看看它是否有用? (右键单击设置文件->以管理员身份运行)

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我尝试了"以管理员身份运行"、但结果相同。

    有关您的信息、我之前安装了 V1.1.5、并尝试从该版本升级到 v1.1.8。 我无法升级、因此我卸载了相同的内容并开始尝试安装 v1.1.8、而这个问题也开始出现。

    谢谢、

    Sujeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujeesh、

    您能否检查下面的安装目录 以查看 GUI 应用文件是否已解压到 temp 文件夹中?

    • C:\Users\Sujeesh\guicomposer\runtimes\gcruntime.v11\05bbb7fb-3946-4c5b-60ab-2add46d1628f\MCF8316A_GUI

    如果是、请尝试将 MCF8316A_GUI 文件夹的父目录移动到:

    • C:\Users\Sujeesh\guicomposer\runtime\gcruntime.v11

    删除 temp 目录"05bbb7fb-3946-4c5b-60ab-2add46d1628f"

    然后、尝试通过运行以下命令启动 GUI:

    • C:\Users\Sujeesh\guicomposer\runtimes\gcruntime.v11\MCF8316A_GUI/launcher.exe

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujeesh、

    您是否需要更多帮助? 如果未解决、请标记为已解决。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉耽误你的回答。 我不在办公室、无法访问该系统。

    这些是"gcruntime.v11"文件夹中提供的文件和文件夹。 没有临时文件夹。

    e2e.ti.com/.../gcruntime_5F00_11.0.0.20220830123204.log

    我要附上日志供您参考。

    我可以在这些文件夹中看到 launcher.exe。

    • C:\Users\Sujeesh\AppData\Local\Temp\4c42abe8-b5de-458a-70d2-9bb07186b902\MCF8316A_GUI\launcher.exe
    • C:\Users\Sujeesh\Downloads\MCF8316A_GUI_1.1.8_installer_win\install_image_MCF8316A_GUI\MCF8316A_GUI\launcher.exe

    我尝试以管理员身份运行两个 exe,但没有发生任何事情。

    谢谢、

    Sujeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujeesh、  

    感谢您提供的其他数据-我们的目标是让团队在一周结束前回复您的最新评论

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujeesh、

    请复制并粘贴 MCF8316A_GUI 文件夹及其所有内容

    从中删除

    • C:\Users\Sujeesh\AppData\Local\Temp\4c42abe8-b5de-458a-70d2-9bb07186b902\

    更改为

    • C:\Users\Sujeesh\guicomposer\runtime\gcruntime.v11\

    然后,尝试运行 launcher.exe,确保它位于以下目录中:

    • C:\Users\Sujeesh\guicomposer\runtimes\gcruntime.v11\MCF8316A_GUI/launcher.exe

    请告诉我、在将 GUI 文件复制到上述目录后、在运行 launcher.exe 时、您是否看到任何命令窗口或错误消息。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我真的很抱歉。 我在度假两周。

    我将在我回到我的机器后提供反馈。

    谢谢、

    Sujeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sujeesh、  

    由于美国假日、我们的团队今天不在办公室、但如果需要、我们将在明天跟进。

    期待了解您的结果!

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉、我错误地单击了分辨率开关。

    我已按要求复制文件夹

    并运行启动器。 没有出现任何情况。 因此、我从 CMD 提示符运行它。

    没有错误、也没有启动任何内容。

    谢谢、

    Sujeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujeesh、

    感谢您的更新。

    您的 MCF8316A_GUI 文件夹似乎缺少其他几个文件。  这是非常奇怪的、因为您提供的初始日志文件确实显示了正在提取的文件。

    请给我一些时间与我们的 GUI Composer 团队进行咨询、我将与您联系。

    请注意、您是否能够使用 Chrome 或 Firefox 浏览器成功在线运行 GUI (您需要安装浏览器扩展并安装 TICloudAgent)?
    https://dev.ti.com/gallery/view/BLDC/MCF8316A_GUI/ver/1.1.8/

    谢谢、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、Web GUI 对我来说工作正常。

    谢谢、

    Sujeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujeesh、

    让我们尝试另一种方法、通过从安装程序 zip 文件中手动提取文件、确保您将所有 GUI 应用程序文件放在正确的位置:

    1. 删除当前 gcruntime 文件夹中的 MCF8315A_GUI 文件夹:
      C:\Users\Sujeesh\guicomposer\runtime\gcruntime.v11\
    2. 提取 MCF8316A_GUI_1.1.8_installer_win.zip
    3. 提取 install_image_MCF8316A_GUI_1.1.8_installer_win.zip
    4. 将整个 MCF8316A_GUI 文件夹复制到 gcruntime 文件夹中:
      C:\Users\Sujeesh\guicomposer\runtime\gcruntime.v11\
    5. 再次尝试运行 launcher.exe。 弹出 GUI 启动界面可能需要几秒钟时间。

    请告诉我这是否仍然不起作用。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的帮助。

    我卸载了运行时并删除了与 MCF8316A GUI 相关的所有文件夹和文件。 并重新安装了运行时和 MCF8316A_GUI。

    现在它工作正常。

    此致、

    Sujeesh