主题中讨论的其他器件:TIDA-00320、
您好!
我目前有一个 UC2637N、我正在查看数据表。 我找到了这张照片/图:
(笑声)
现在...我想这个驱动器可以按原样使用/不使用另一个电机驱动器。 这是事实还是我感到困惑?
在照片/图中的"速度控制"位置、我应该提供某种旋钮、还是仅参考它的实际工作情况?
Seth
P.S. 我正在尝试使用此驱动程序、即测试时使用的 UC2637N 以及 beagleboard.org 上的 BeagleBone Black 或其他常见电路板。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前有一个 UC2637N、我正在查看数据表。 我找到了这张照片/图:
(笑声)
现在...我想这个驱动器可以按原样使用/不使用另一个电机驱动器。 这是事实还是我感到困惑?
在照片/图中的"速度控制"位置、我应该提供某种旋钮、还是仅参考它的实际工作情况?
Seth
P.S. 我正在尝试使用此驱动程序、即测试时使用的 UC2637N 以及 beagleboard.org 上的 BeagleBone Black 或其他常见电路板。
Seth、
UC2637N 只是一个控制器。 如方框图所示、它需要单独的电机驱动器。
您不仅需要处理 MCU 中的速度控制、还需要 MCU+Amplifier、这是有原因的吗?
请参阅此参考设计。
https://www.ti.com/lit/ug/tidues7/tidues7.pdf
此致、
Ryan
您好!
尽管问题已经解决、但控制器是否充当处理电机驱动器的更安全、更先进的方式? 例如、代替 MOSFET 作为开关将是处理它的另一种方法。
Seth
P.S. 我是新的。 我相信您已经听说过所有内容。 我看到了 TIDA-00320、我正在考虑如何将其整合到有用的内容中。 实际上,我没有什么需要我参加这类研究的事情。 我选择仅以学员身份执行此任务。 它是一个庞大的主题、有大量的输入和输出、曲折等
您好、先生、
好的...我正在尝试为 BeagleBone Black 构建一个 Cape、但与大多数具有 sips 和 SoC 的器件相比、体验更少。 因此、我购买了该控制器以进行构建。
此外、我现在正在做试验电路板。 未完成任何操作。 只需连接一个48V 或更低、12V 或更多的电池即可为12V 或我使用的许多电压电机供电。 我还将尝试使用 UC2637来构建它、以便开始。 我想我可以使用 L298启动、但我想使用另一个电机驱动器构建一些东西。
Seth
P.S. 好的。 我刚刚意识到您的问题:
1.四个齿轮传动直流电机- 12伏
或者...
2.四个步进电机- 12V 或24V
或者...
3、3、4个 BLDC 电机(我会对这个主题进行更多研究、但我知道这些电机会更复杂一些)
我不需要将金额全部放在一个包装中。 为了提供一些背景经验、我熟悉电阻器、电容器和/或二极管。 我目前还不能完全确定到底是什么,但我可以学习。 所以、没有什么特别的。 我只想构建(学习体验)。 主席先生、我对 TIDA-00320也非常感兴趣。 如果不是这样做、我理解。 它有点过时和陈旧。
哦! 此外、主席先生、我想了解 MSPxxxxxx 系列 MCU、以便将其与 Cape 一起移植、但这将是一个时间偏移(现在不是)。
您好、Seth、
Ryan 今天感冒了。 为了避免进一步的延迟、请让 我尝试理解该问题。 首先、为 您的应用选择电机类型:有刷直流电机、步进电机或 BLDC 电机。 然后、访问 电机驱动器|概述|德州仪器 TI.com 、选择正确的驱动器。
BTW、选择一个新的驱动器可以节省您的设计时间并获得更好的性能。
此致、
王丽