This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2637:查看设计文件并想知道...

Guru**** 1472415 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00320, UC2637
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1049179/uc2637-looking-at-design-files-and-wondering

器件型号:UC2637
主题中讨论的其他器件:TIDA-00320

您好!

我目前有一个 UC2637N、我正在查看数据表。 我找到了这张照片/图:

(笑声)

现在...我想这个驱动器可以按原样使用/不使用另一个电机驱动器。 这是事实还是我感到困惑?

在照片/图中的"速度控制"位置、我应该提供某种旋钮、还是仅参考它的实际工作情况?

Seth

P.S. 我正在尝试使用此驱动程序、即测试时使用的 UC2637N 以及 beagleboard.org 上的 BeagleBone Black 或其他常见电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    UC2637N 只是一个控制器。  如方框图所示、它需要单独的电机驱动器。  

    您不仅需要处理 MCU 中的速度控制、还需要 MCU+Amplifier、这是有原因的吗?  

    请参阅此参考设计。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidues7/tidues7.pdf

    此致、

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管问题已经解决、但控制器是否充当处理电机驱动器的更安全、更先进的方式? 例如、代替 MOSFET 作为开关将是处理它的另一种方法。  

    Seth

    P.S. 我是新的。 我相信您已经听说过所有内容。 我看到了 TIDA-00320、我正在考虑如何将其整合到有用的内容中。 实际上,我没有什么需要我参加这类研究的事情。 我选择仅以学员身份执行此任务。 它是一个庞大的主题、有大量的输入和输出、曲折等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth、

    如果我们只是后退一步、您告诉我您要做的是什么、那将非常有帮助。  您想要驱动多少个电机?  电机类型?  电流是多少?  那么我可以更好地指导您。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    好的...我正在尝试为 BeagleBone Black 构建一个 Cape、但与大多数具有 sips 和 SoC 的器件相比、体验更少。 因此、我购买了该控制器以进行构建。

    此外、我现在正在做试验电路板。 未完成任何操作。 只需连接一个48V 或更低、12V 或更多的电池即可为12V 或我使用的许多电压电机供电。 我还将尝试使用 UC2637来构建它、以便开始。 我想我可以使用 L298启动、但我想使用另一个电机驱动器构建一些东西。  

    Seth

    P.S. 好的。 我刚刚意识到您的问题:  

    1.四个齿轮传动直流电机- 12伏

    或者...

    2.四个步进电机- 12V 或24V

    或者...

    3、3、4个 BLDC 电机(我会对这个主题进行更多研究、但我知道这些电机会更复杂一些)

    我不需要将金额全部放在一个包装中。 为了提供一些背景经验、我熟悉电阻器、电容器和/或二极管。 我目前还不能完全确定到底是什么,但我可以学习。 所以、没有什么特别的。 我只想构建(学习体验)。 主席先生、我对 TIDA-00320也非常感兴趣。 如果不是这样做、我理解。 它有点过时和陈旧。

    哦! 此外、主席先生、我想了解 MSPxxxxxx 系列 MCU、以便将其与 Cape 一起移植、但这将是一个时间偏移(现在不是)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    Ryan 明天会回来。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    Ryan 今天感冒了。 为了避免进一步的延迟、请让 我尝试理解该问题。  首先、为 您的应用选择电机类型:有刷直流电机、步进电机或 BLDC 电机。   然后、访问 电机驱动器|概述|德州仪器 TI.com 、选择正确的驱动器。  

    BTW、选择一个新的驱动器可以节省您的设计时间并获得更好的性能。

    此致、

    王丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    Seth 在这里。 我正在构建一些东西。 我将转到推荐的网站并找到一些内容。

    Seth