This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:电机电流周期性波动分析

Guru**** 1206470 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1046240/drv8870-analysis-of-periodic-fluctuation-of-motor-current

器件型号:DRV8870

大家好、,

我是 TI 的 FAE。 当我使用 drv8870evm 进行测试时、我遇到了一个问题、想要得到您的答案。

当电机空载时、我们发现电机电流将周期性波动。 原因是什么? 通过提供12V、15V、18V、21V 和24V 输入电压、我们发现电流波动周期基本上表现出正比例变化。 测试如下(两个尖峰之间的间隔存在误差)

12V:频率约为362Hz。

15V:频率约为423Hz。

18V:频率约为510Hz。

21V:频率约为510Hz。(这里有误差)

24V:频率约为862Hz。

 

是什么原因导致了这种情况? 如何验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:  

    我很高兴能够提供帮助。 我已经向我们的一位专门从事波纹计数的系统工程师确认了这一点。  

    您呈现的波纹与我们在工作台上看到的波纹非常相似。 它随电源电压成比例增加的原因是电机电压与稳态速度成正比、而稳态速度与纹波频率成正比。

    如果纹波频率趋势与电压不完全匹配、我们可以将其归咎于随速度变化的未知负载条件、例如轴承中的粘滞摩擦和磁效应。  

    最棒的

    Pedro Arango Ramirez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ramirez,

    实际上、我想知道的是出现纹波的原因、电机结构不均匀的问题或其他问题? 如何验证?

    BRS、  

    桑德斯。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关此纹波背后的理论、请参阅以下应用手册中的第2.3节:

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidud30

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kehr,

    您提供的文件中显示的纹波不同于我在这里提到的纹波。 文件中的电流纹波是由 H 桥的开关行为引起的。 在我的实验中、绿色是电机电流波形、蓝色是输出波形。 您可以看到我的电机电流是低频纹波电流。

    这种低频纹波电流是如何产生的?

    图 文件中的1个电流波形

    图 2我的实验波形

    BRS、  

    桑德斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我突然发现、如果它是由 BEMF 引起的、那么它基本上是由不均匀的磁场引起的;

    我可以将电机输出端直接连接到示波器、手动旋转电机并观察电压波形是否具有低频纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑德斯

    请再看一下、并注意示波器捕获和垂直光标行中的1/deltaX。  看起来像是~208Hz。  "紫色"迹线是用于波纹计数的比较器的输出。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kehr,

    谢谢。 我已完全理解此结果并完成了实验室中的验证。

    BRS、  

    桑德斯。