This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:如果 DRV8305N 中未使用 MCU 看门狗、则将 PWRGD 引脚悬空?

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1045395/drv8305-q1-float-pwrgd-pin-if-mcu-watchdog-not-used-in-drv8305n

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8350

大家好、

对于 DRV8305N、如果未使用 MCU 看门狗、客户是否可以将 PWRGD 引脚悬空? 由于 PWRGD 引脚上拉至 VCC、这是否会导致器件出现任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    我将研究这一点、并在查看一些信息后、尝试在今天/明天给您一个答案  

    谢谢、此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    我对此进行了研究、并做出了以下回应:  

    • 对于 PWRGD 引脚、它实际上至少有两个用途:  
      • 第一个是 MCU 看门狗功能、如上所述
      • 第二个是、它还用于 VREG 版本器件中的 VREG_UVLO 保护、以防止 VREG 输出稳压器出现欠压情况  

    在使用 DRV8350N 的情况下、"N"版本没有 VREG -而是具有基本电压基准(VREF)

    这意味着上述两种用途均不适用、PWRGD 可能可以悬空。

    • 我将与我的团队核实这一点以进行确认  

    谢谢、此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    以下内容是否已确认?  

    这意味着上述两种用途均不适用、PWRGD 可能可以悬空。

    • 我将与我的团队核实这一点以进行确认  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    是的-今天获得了团队的回答、感谢您提醒我。

    我收到的输入是、在您的情况下、可以将 PWRGD 引脚悬空、因为它只是一个开漏输出、没有任何次级功能。

    谢谢、此致、
    Andrew