请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8350
大家好、
对于 DRV8305N、如果未使用 MCU 看门狗、客户是否可以将 PWRGD 引脚悬空? 由于 PWRGD 引脚上拉至 VCC、这是否会导致器件出现任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于 DRV8305N、如果未使用 MCU 看门狗、客户是否可以将 PWRGD 引脚悬空? 由于 PWRGD 引脚上拉至 VCC、这是否会导致器件出现任何问题?
您好、Pengyu、
我对此进行了研究、并做出了以下回应:
在使用 DRV8350N 的情况下、"N"版本没有 VREG -而是具有基本电压基准(VREF)
这意味着上述两种用途均不适用、PWRGD 可能可以悬空。
谢谢、此致、
Andrew