主题中讨论的其他器件: MOTORWARE、 LAUNCHXL-F280025C、 DRV8353RH-EVM、 DRV8353、 C2000WARE、 SFRA
我正在利用 LAUNCHXL-F2800025C 和 DRV8353RS-EVM 通过通用电机控制实验室进行工作。 电机尚未连接。
在 DMC_LEVEL_1中、我将获得电流偏移和电压偏移故障。 我已经验证这不是硬件问题、因为我已经用2个不同的 LaunchPad 和驱动板重复了这一过程。 在 motorware 实验中、电流偏移约为1.0、电压偏移约为0.5。 在以下默认值中、电流偏移似乎是 ADC 计数值、电压似乎是伏? 正确的值。
user_mtr1.h
//! 简要介绍 A、B 和 C 相的 ADC 电流偏移
#define USER_M1_IA_OFFSET_AD (2048.0f)
#define USER_M1_IB_OFFSET_AD (2048.0f)
#define USER_M1_IC_OFFSET_AD (2048.0f)
//! 简要介绍 A、B 和 C 相的 ADC 电压偏移
#define USER_M1_VA_OFFSET_SF (0.500514159f)
#define USER_M1_VB_OFFSET_SF (0.506255884f)
#define USER_M1_VC_OFFSET_SF (0.503381569f)
此外、当我将 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 设置为1时、我将获得模块过流故障。