请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983 你(们)好。
DRV10983与 DRV10983-Q1有何区别? 您能总结一下比较表吗? 能否在不更改硬件和软件的情况下直接将 DRV10983替换为 DRV10983-Q1?
BR、
Nison
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
DRV10983与 DRV10983-Q1有何区别? 您能总结一下比较表吗? 能否在不更改硬件和软件的情况下直接将 DRV10983替换为 DRV10983-Q1?
BR、
Nison
Nison、您好!
感谢您在 MD 论坛上发帖。 DRV10983和 DRV10983-Q1引脚对引脚兼容、工作温度相同、因此您可以将其用作硬件直接替代产品。 这些器件之间存在一些小差异、但也有一些较大的差异、这仍然使器件兼容以进行更换:
| 器件 | DRV10983 | DRV10983-Q1 |
| 电源(最小值) | 8伏 | 6.2V |
| 电源(最大值) | 30伏 | 45伏 |
就软件而言、两个器件之间的寄存器映射不相同、因此如果您希望将 DRV10983替换为 DRV10983-Q1、则需要对固件进行更改。
最棒的
Isaac