This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV10983与 DRV10983-Q1之间的差异

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983-Q1, DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1045320/drv10983-difference-between-drv10983-and-drv10983-q1

器件型号:DRV10983

你(们)好。

DRV10983与 DRV10983-Q1有何区别? 您能总结一下比较表吗? 能否在不更改硬件和软件的情况下直接将 DRV10983替换为 DRV10983-Q1?

BR、

Nison  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、您好!

    我们将于星期一向您提供正式答复。

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、您好!

    感谢您在 MD 论坛上发帖。 DRV10983和 DRV10983-Q1引脚对引脚兼容、工作温度相同、因此您可以将其用作硬件直接替代产品。 这些器件之间存在一些小差异、但也有一些较大的差异、这仍然使器件兼容以进行更换:

    器件 DRV10983 DRV10983-Q1
    电源(最小值) 8伏   6.2V
    电源(最大值) 30伏 45伏

    就软件而言、两个器件之间的寄存器映射不相同、因此如果您希望将 DRV10983替换为 DRV10983-Q1、则需要对固件进行更改。  

    最棒的

    Isaac

x 出现错误。请重试或与管理员联系。