请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8860 你(们)好
客户在 DRV8860上遇到了一些奇怪的情况、对于某些器件、当它空载时、DOUT 没有输出。 原理图如下所示、实际上拉电阻为270k Ω。 你有什么见解吗? 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shafeng、
VCC 电压是多少? 我之所以提出这一要求、是因为 DRV8860附带一个内部1.4kΩ Ω 上拉电阻器、电压可达5.7V。 如果外部上拉电阻不同、DOUT 引脚上的电压冲突。
[引用 userid="420898" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1134242/drv8860-no-dout-when-no-load/4213439 #4213439"]DOUT 将停在 DRV8860中间位置、如原理图中的 U11或 U12。 它是随机情况。 无论命令类型是什么、DOUT 都不是信号[/QUERT]DOUT 停止的位置是随机发生的? 它是否始终如一地重现? 它是否出现在多个电路板中? 在连接负载的情况下、它是否正常工作?
此致、
Pablo Armet