This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:空载时无 DOUT

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1134242/drv8860-no-dout-when-no-load

器件型号:DRV8860

你(们)好

客户在 DRV8860上遇到了一些奇怪的情况、对于某些器件、当它空载时、DOUT 没有输出。 原理图如下所示、实际上拉电阻为270k Ω。 你有什么见解吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    他们是否在该链中的先前器件的 DOUT 中看到任何数据? 还是仅在最后一个 DRV 的 DOUT?  

    VCC 的值是多少?  

    在哪种命令之后测量 DOUT? 下面列出的所有可用命令。  

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo

    DOUT 将停在中间的 DRV8860处、如原理图中的 U11或 U12。 它是随机情况。 无论命令类型如何、DOUT 都不是信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    VCC 电压是多少? 我之所以提出这一要求、是因为 DRV8860附带一个内部1.4kΩ Ω 上拉电阻器、电压可达5.7V。 如果外部上拉电阻不同、DOUT 引脚上的电压冲突。  

    [引用 userid="420898" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1134242/drv8860-no-dout-when-no-load/4213439 #4213439"]DOUT 将停在 DRV8860中间位置、如原理图中的 U11或 U12。 它是随机情况。 无论命令类型是什么、DOUT 都不是信号[/QUERT]

    DOUT 停止的位置是随机发生的? 它是否始终如一地重现? 它是否出现在多个电路板中? 在连接负载的情况下、它是否正常工作?

    此致、

    Pablo Armet