尊敬的先生:
请查看原理图并提出更改建议。
请查找随附的 DRV8313PWP 原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
请查看原理图并提出更改建议。
请查找随附的 DRV8313PWP 原理图。
您好 Murthy、
感谢您在论坛上发帖。 只是在进入原理图审阅之前的一个快速问题、您是否因为电机旋转或完整性检查遇到问题而请求审阅?
原理图反馈:
1)对于 INX 引脚、有10k Ω 下拉电阻器、但器件已经包含内部下拉电阻器、因此不需要这些电阻器。
2)使用了 NFAULT、NCOMPO 100k 欧姆电阻器的上拉电阻器、但通常我们建议使用5k-10k 欧姆值、nRESET 和 NSLEEP 始终上拉为高电平、因此器件不能进入睡眠或复位状态。 可以使用 MCU 上拉它们、以允许访问睡眠和复位。
3) CPL 和 CPH 电容器、数据表指定了.01uF 陶瓷电容器、验证它们是否为额定电压 VM。
4)来自12V_I/P 的大容量电容器 C1和 C2没有在原理图上列出值。 我们建议使用0.1uF 电容器、并建议电容器的额定值为电源值的1.5至2倍。 在我们的 EVM 上、我们还包含一个连接到接地端的10uF 电容器。
5)原理图上的 R1值留空、但只是想让您知道该电阻器是可选的。
6) ENx 和 INx 通过施加2.2V - 5.25V 被视为逻辑高电平、不是原理图的一部分、但我认为这些信息可能会有所帮助。
最棒的
Isaac