This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:原理图审阅

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1029447/drv8313-schematic-review

器件型号:DRV8313

尊敬的先生:

请查看原理图并提出更改建议。
请查找随附的 DRV8313PWP 原理图。

此致
Murthye2e.ti.com/.../DRV8313PWP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    团队明天会回来!

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您在论坛上发帖。 只是在进入原理图审阅之前的一个快速问题、您是否因为电机旋转或完整性检查遇到问题而请求审阅?

    原理图反馈:

    1)对于 INX 引脚、有10k Ω 下拉电阻器、但器件已经包含内部下拉电阻器、因此不需要这些电阻器。

    2)使用了 NFAULT、NCOMPO 100k 欧姆电阻器的上拉电阻器、但通常我们建议使用5k-10k 欧姆值、nRESET 和 NSLEEP 始终上拉为高电平、因此器件不能进入睡眠或复位状态。 可以使用 MCU 上拉它们、以允许访问睡眠和复位。

    3) CPL 和 CPH 电容器、数据表指定了.01uF 陶瓷电容器、验证它们是否为额定电压 VM。

    4)来自12V_I/P 的大容量电容器 C1和 C2没有在原理图上列出值。 我们建议使用0.1uF 电容器、并建议电容器的额定值为电源值的1.5至2倍。 在我们的 EVM 上、我们还包含一个连接到接地端的10uF 电容器。

                                  

    5)原理图上的 R1值留空、但只是想让您知道该电阻器是可选的。

    6) ENx 和 INx 通过施加2.2V - 5.25V 被视为逻辑高电平、不是原理图的一部分、但我认为这些信息可能会有所帮助。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的热情回复。
    我们进行了上述答复中提到的更改。

    额定电压为 VM 的陶瓷电容器、它到底意味着什么?

    它的电容器额定电压是否为100V 直流、采用 X7R 电介质?

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    不用担心、很乐意帮助您解决问题。 根据额定电压 VM、我是指一个电容器可以处理您在作为电源的 VM 上预期看到的最大电压、我们通常使用的裕度是电源值的1.5到2倍。 由于器件最大值为60、并且必须考虑任何尖峰、因此采用 X7R 电介质的100VDC 电压应足够大。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持

    此致

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    如有任何疑问、请联系我们。 我可以关闭此主题吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    我将继续并关闭该线程。

    谢谢、

    Matt