请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605L-Q1 尊敬的 TI
用户可以将 DRV2605L-Q1设置为 RTP 模式、我们可以通过 I2C 提供波形数据。
但是、用户如何才能生成合适的波形? 我们有工具吗?
BR
Johnson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI
用户可以将 DRV2605L-Q1设置为 RTP 模式、我们可以通过 I2C 提供波形数据。
但是、用户如何才能生成合适的波形? 我们有工具吗?
BR
Johnson
尊敬的 Johnson:
我们没有用于为 RTP 模式生成波形的工具。 需要手动生成波形。
您应该创建一个写入序列、此序列包含一个写入 RTP_INPUT[7:0]寄存器0x02的振幅值和延迟
例如、如果您需要短点击波形、
->将0xFF (100%强度)写入 RTP_INPUT
->等待20ms
->将0x00 (0%强度)写入 RTP_INPUT
这只是一个示例、您当然可以生成任何您喜欢的波形、但它将是一个迭代过程。
您还应评估波形库、以查看所包含的任何波形是否适用于您的应用、这可以节省开发时间
此致、
Arthur