This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:TI 是否有工具生成将在 RTP 模式中使用的波形?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132139/drv2605l-q1-does-ti-have-a-tool-to-make-the-waveforms-which-will-be-used-in-rtp-mode

器件型号:DRV2605L-Q1

尊敬的 TI

   用户可以将 DRV2605L-Q1设置为 RTP 模式、我们可以通过 I2C 提供波形数据。

   但是、用户如何才能生成合适的波形? 我们有工具吗?

BR

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我们的 TI 触觉专家目前不在办公室、可以在他一周内回来回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我的问题有任何反馈? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间、请等待我们的触觉专家 Arthur Brown 发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    我们没有用于为 RTP 模式生成波形的工具。 需要手动生成波形。  

    您应该创建一个写入序列、此序列包含一个写入 RTP_INPUT[7:0]寄存器0x02的振幅值和延迟

    例如、如果您需要短点击波形、

    ->将0xFF (100%强度)写入 RTP_INPUT

    ->等待20ms

    ->将0x00 (0%强度)写入 RTP_INPUT

    这只是一个示例、您当然可以生成任何您喜欢的波形、但它将是一个迭代过程。

    您还应评估波形库、以查看所包含的任何波形是否适用于您的应用、这可以节省开发时间

    此致、

    Arthur