This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:我可以得到正常运行的波形吗?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1017901/mct8316z-can-i-get-a-waveform-of-normal-operation

器件型号:MCT8316Z

您好、TI 专家、

我的客户现在测试了 MCT8316ZT-EVM 的新产品、但初始操作有问题、尤其是 SPI 通信。

他们请求了初始 SPI 操作的波形、但我在数据表或 EVM 用户指南中找不到该波形。

您能否根据 EVM 操作向我发送 SPI、SDO、SCLK 和 nSCS 的波形?

此外、他们还使用了以下固件。 我们是否应该为 SPI 通信提供更多支持? 或更改什么?

https://www.ti.com/lit/zip/slac807

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chase、

    明天(14日星期三)、我将向您介绍这些波形。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢你的答复。

    如果您有更新、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我还有一个来自客户的问题。

    我在 产品页面上只能看到具有硬件接口的 PMCT8316Z0TRGFR。

    具有 SPI 接口的 MCT8316ZR 如何? 何时可以获取此器件的样片? 您能否共享生产计划?

    实际上、我的客户已经使用8316ZR 版本绘制并制作了他们的第一个 PCB。 即使连接8316ZT、我也可以使用此 PCB 吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    MCT8316Z0T 和 MCT8316Z0R 目前可用于 APL。 在 samples.ti.com 上、我看到您可以仅对 MCT8316Z0R 或 MCT8316ZTEVM 采样。 这两款产品将于8月底左右投入市场。

    目前、我们建议使用 MCT8316Z0T (H/W 接口)进行评估。 硬件器件与 SPI 器件引脚兼容、只需在同一 PCB 上将-R 器件替换为-T 器件即可。 最好为转换、增益、高级和 VSEL_BK 引脚提供 H/W 选项的电阻分压器(请参阅 用户指南)。 此 EVM 可实现简单的硬件接口并减少对 SPI 通信的需求。 EVM 目前已缺货、但应尽快补充。  

    通过 RTM、我们将提供 MCT8316Z0R 的 GUI (SPI 接口)。 目前、我们尚未完成 GUI、它将在 RTM 之前完成并最终确定。

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    感谢你的答复。

    我有一个问题、似乎我只能在产品页面上找到 MCT8316Z0T。

    我能否获取 MCT8316Z0R (SPI)样片? 我已经通过 TI 注册办公室申请了该产品、我再次向您提出了申请。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    如果您已经通过电子邮件联系  MCT8316Z0R 样片、他们将尽快返回。

    此致、


    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我可以关闭此主题吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    如果我有更多问题、我将打开另一个主题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase、

    我将关闭该线程。