您好、TI 专家、
我的客户现在测试了 MCT8316ZT-EVM 的新产品、但初始操作有问题、尤其是 SPI 通信。
他们请求了初始 SPI 操作的波形、但我在数据表或 EVM 用户指南中找不到该波形。
您能否根据 EVM 操作向我发送 SPI、SDO、SCLK 和 nSCS 的波形?
此外、他们还使用了以下固件。 我们是否应该为 SPI 通信提供更多支持? 或更改什么?
https://www.ti.com/lit/zip/slac807
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
Chase
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
我的客户现在测试了 MCT8316ZT-EVM 的新产品、但初始操作有问题、尤其是 SPI 通信。
他们请求了初始 SPI 操作的波形、但我在数据表或 EVM 用户指南中找不到该波形。
您能否根据 EVM 操作向我发送 SPI、SDO、SCLK 和 nSCS 的波形?
此外、他们还使用了以下固件。 我们是否应该为 SPI 通信提供更多支持? 或更改什么?
https://www.ti.com/lit/zip/slac807
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
Chase
尊敬的 Michael:
我还有一个来自客户的问题。
我在 产品页面上只能看到具有硬件接口的 PMCT8316Z0TRGFR。
具有 SPI 接口的 MCT8316ZR 如何? 何时可以获取此器件的样片? 您能否共享生产计划?
实际上、我的客户已经使用8316ZR 版本绘制并制作了他们的第一个 PCB。 即使连接8316ZT、我也可以使用此 PCB 吗?
此致、
Chase
你好 Chase、
MCT8316Z0T 和 MCT8316Z0R 目前可用于 APL。 在 samples.ti.com 上、我看到您可以仅对 MCT8316Z0R 或 MCT8316ZTEVM 采样。 这两款产品将于8月底左右投入市场。
目前、我们建议使用 MCT8316Z0T (H/W 接口)进行评估。 硬件器件与 SPI 器件引脚兼容、只需在同一 PCB 上将-R 器件替换为-T 器件即可。 最好为转换、增益、高级和 VSEL_BK 引脚提供 H/W 选项的电阻分压器(请参阅 用户指南)。 此 EVM 可实现简单的硬件接口并减少对 SPI 通信的需求。 EVM 目前已缺货、但应尽快补充。
通过 RTM、我们将提供 MCT8316Z0R 的 GUI (SPI 接口)。 目前、我们尚未完成 GUI、它将在 RTM 之前完成并最终确定。
谢谢、
Aaron