我使用 DRV8870为直流电机提供双向驱动、但当两个输入都为低电平时、我还需要其中一条输出线路使其处于高电平空闲状态(DRV8870处于睡眠模式)。 我认为这是允许的、因为当两个输入都为低电平时、输出为高阻抗、 但是、当使用300 Ω 电阻器上拉至 VM 时、似乎有大约12mA 的电流流入引脚8、从而将输出电压降至~8V、并增加此电池供电系统中的静态电流。 DRV8870中是否有我不考虑的内部路径? 如有必要、我可能可以在软件中解决它、但在确定之前、我想进一步了解这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 DRV8870为直流电机提供双向驱动、但当两个输入都为低电平时、我还需要其中一条输出线路使其处于高电平空闲状态(DRV8870处于睡眠模式)。 我认为这是允许的、因为当两个输入都为低电平时、输出为高阻抗、 但是、当使用300 Ω 电阻器上拉至 VM 时、似乎有大约12mA 的电流流入引脚8、从而将输出电压降至~8V、并增加此电池供电系统中的静态电流。 DRV8870中是否有我不考虑的内部路径? 如有必要、我可能可以在软件中解决它、但在确定之前、我想进一步了解这个问题。
Ryan、
我知道顶部 FET 中有一个体二极管、 但是、只有当输出上拉至 VM 以上时、这才会允许电流吸入-在我的情况下、我使用300 Ω 电阻器将引脚8拉至 VM (通过 IN1和 IN2上的 NOR 栅极以及高侧开关)。 在这种情况下、我将输出与电机完全断开(原理图如下所示)。 在 IDLE/SLEEP /滑行位置(IN1和 IN2 = 0)、我将测量300 Ω 电阻器上的4V 压降。
谢谢!

Eric、
我找到了一篇 E2E 文章、介绍了您看到的内容。 600 Ω 阻抗与您的测量值非常接近、即电流和由300和600 Ω 电阻器产生的分压器。
此致、
Ryan