This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:睡眠/滑行/高阻态模式下的输出特性

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1022205/drv8870-output-characteristics-in-sleep-coast-high-z-mode

器件型号:DRV8870

我使用 DRV8870为直流电机提供双向驱动、但当两个输入都为低电平时、我还需要其中一条输出线路使其处于高电平空闲状态(DRV8870处于睡眠模式)。 我认为这是允许的、因为当两个输入都为低电平时、输出为高阻抗、 但是、当使用300 Ω 电阻器上拉至 VM 时、似乎有大约12mA 的电流流入引脚8、从而将输出电压降至~8V、并增加此电池供电系统中的静态电流。 DRV8870中是否有我不考虑的内部路径? 如有必要、我可能可以在软件中解决它、但在确定之前、我想进一步了解这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    内部 FET 上有一个始终存在的二极管。  该内部体二极管会创建一条通向 VM 的路径。  您可以在数据表的第7.2节中看到该图。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我知道顶部 FET 中有一个体二极管、 但是、只有当输出上拉至 VM 以上时、这才会允许电流吸入-在我的情况下、我使用300 Ω 电阻器将引脚8拉至 VM (通过 IN1和 IN2上的 NOR 栅极以及高侧开关)。  在这种情况下、我将输出与电机完全断开(原理图如下所示)。  在 IDLE/SLEEP /滑行位置(IN1和 IN2 = 0)、我将测量300 Ω 电阻器上的4V 压降。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    it...interesting 电路。  让我在内部进行调查。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我找到了一篇 E2E 文章、介绍了您看到的内容。  600 Ω 阻抗与您的测量值非常接近、即电流和由300和600 Ω 电阻器产生的分压器。  

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/559509/drv8872-q1-in-sleep-state

    此致、

    Ryan