This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:操作问题与放大器;请查看引脚设置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1022094/drv8316-operating-issue-pin-setting-review

器件型号:DRV8316

您好!

客户正在使用 DRV8316进行测试。

电机运行不正常。

1) 1)环境中是否有任何部分设置错误?

2) 2)请为我提供驱动电机所需的最小设置指南。

引脚设置

- nSLEEP:高电平(5V)、 DRVOFF:低电平(0V)、 SPI 设置(状态寄存器、控制寄存器全部初始化为数据位0)

按引脚排列的输出电压

VREF:3.3V、 SOA、SOB、SOC:3.24V、 VM1~3:12.2V、  CP:17.2V, AVDD:3.3V, FB_BK:3.27V, CPH:12.2V

- INHA、INHB、INHC:根据电机引脚映射输入 PWM 值

- INLA、INLB、INlc:根据电机引脚映射输入 GPIO 值(高电平、低电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    几个问题:

    1) 1)电机如何工作? 它是否不旋转、振动等?

    2) 2)客户使用什么算法来旋转电机? 梯形? 正弦? FOCTM 您能否详细说明"电机引脚图"? 是否为 INHx/INLx 提供了反相 PWM 值、或者 INLx 是否在提供 INHx PWM 时保持低电平?

    3) 3) SPI 设置是否正常(写入/读取)? 您可以共享寄存器设置吗?

    我将查看原理图并保留 EOD 的反馈。 您可以尝试这些设置吗?

    压摆= 200V/us (3b)、增益= 0.15V/A (0b)、MODE = 6x PWM (0b)、EN_ASR = 0b、EN_AAR = 0b

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    Q1) 电机未运行(电机驱动器 nFAULT = 0V)

    Q2) 正弦、 电机引脚映射的附件、 当 PWM 输入 INHx 中时、INLx 为低电平(0V)。

    删除文件

    Q3) SPI 写入/读取正常。

    IC_Status:1000 0000 0000 0000

    STATUS__1:1000 0010 0000 0000

    STATUS__2:1000 0100 0000 0000

    CONTRAL__1:0110 0000 0000 0000 0000

    CONTRAL__2:0000 1000 0001 1000

    CONTRAL__3:0000 1010 0000 0000

    CONTRAL__4:0000 1101 0011 1111

    CONTRAL__5:0000 1110 0000 0000

    CONTRAL_6:0001 0000 0010

    CONTRAL__10:0001 1000 0000 0000

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他

    连接到电机、

    INHA:0%(PWM)、INLA:HIGH (5V)

    INHB:25%(PWM),INLB:LOW (0V)

    INHC:0%(PWM)、INlc:HIGH (5V)

    OUTA/OUTB/OUTB/OUTc 值会立即输出、nFAULT 为低电平。

    蓝色(2):nFAULT, 黄色(1): OUTA (U), 紫色(3):OUTB(V),绿色(4):OUC(W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    此处附上了原理图审阅: e2e.ti.com/.../drv8316_5F00_sch_5F00_review.pdf

    电机是连接到 RH_FR_OUTx 还是连接到 RH_FR_M_x 上的保险丝之后? 添加的2.2uH 电感器、相间电容以及电感器前后的相间电容有何用途? 这应该只是滤波吗? 我们不会期望器件 OUTx 引脚上的任何元件会为电机增加额外的阻抗和电感、否则会使电机正弦换向变得更加困难。  

    从上面的波形可以看出、当 INHB = 25%且 INLA 和 INlc =打开时、所有输出都尝试同时变高。 对于正弦换向、我希望所有三相都具有具有具有同步 PWM 波形的占空比、以避免通过 LS 体二极管的电流再循环、否则会产生更高的开关损耗。 正弦控制的另一个资源是: https://www.youtube.com/watch?v=-By_vt27Xhs

    您能否尝试移除电机输出端的电感和电容并考虑运行同步 PWM 波形以进行换向而不是异步换向、或考虑使用3x PWM 模式、以便在馈送 INHx 信号时使 INLx 保持为1?

    如果未使用降压转换器、是否可以通过 BUCK_DIS 位禁用此功能?

    谢谢、
    Aaron