This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:高侧栅极驱动

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1019128/drv8701-high-side-gate-drive

器件型号:DRV8701

大家好、

对于我们要测试的新电机驱动器板、我们使用 DRV8701来驱动一些 N 通道 FET。 我们将它们用于半桥配置、因此我们可以使用手册7.3.2中的图20更好地控制事情。 我们不使用内置电流感应、因此 Rsense = 0。

无论如何、我们之前在该板的修订版 B 和修订版 C 上使用过这种方法。 现在、我们进行修订 D。我们刚刚开始测试、我们得到的 VM = 12.5V、VCP = 20V、这看起来不错、但 GH2仅变为8V、因此输出仅达到大约7.5V。

我们将 ISENSE 上拉至 VDD。

SH1通过330欧姆电阻接地。

这种情况发生在快速 PWM 或类似直流的缓慢信号上。

Rev C 板工作正常、但我们需要不同的电流传感器。

如果不进行深入分析、是否有人快速建议、看看高侧栅极驱动器的作用不大?

谢谢、
Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    当您说 ISENSE 被拉至 VDD 时、您是指引脚 VREF 吗?  如果是、您似乎一切都正常。   

    您的 DRV8701原理图中有什么变化?  

    问题出在 IC 还是电路板上?  要对此进行测试、您需要从 Rev D 板上卸下 IC 并将其安装到 Rev C 板上。  如果它适用于 Rev C、那么我们可以更深入地了解这些更改。  

    最后、您是否已经测试了多个 Rev D 板?  

    此致、

    Ryan