大家好、
对于我们要测试的新电机驱动器板、我们使用 DRV8701来驱动一些 N 通道 FET。 我们将它们用于半桥配置、因此我们可以使用手册7.3.2中的图20更好地控制事情。 我们不使用内置电流感应、因此 Rsense = 0。
无论如何、我们之前在该板的修订版 B 和修订版 C 上使用过这种方法。 现在、我们进行修订 D。我们刚刚开始测试、我们得到的 VM = 12.5V、VCP = 20V、这看起来不错、但 GH2仅变为8V、因此输出仅达到大约7.5V。
我们将 ISENSE 上拉至 VDD。
SH1通过330欧姆电阻接地。
这种情况发生在快速 PWM 或类似直流的缓慢信号上。
Rev C 板工作正常、但我们需要不同的电流传感器。
如果不进行深入分析、是否有人快速建议、看看高侧栅极驱动器的作用不大?
谢谢、
Sarah