大家好、
您能在以下客户咨询方面为我们提供帮助吗?
如数据表中所述、内部 PWM 频率为44.5kHz。 该频率应该有多稳定、预期的容差范围是多少? 我们以大约60ms 的驱动时间驱动有刷直流电机。 一些驱动器(DRV8832)仅产生约39.1...39.4kHz (在驱动期间)、而其他驱动器则更接近44.5kHz。 我的调查显示、频率不取决于所连接的电机、也不取决于是否根本未连接任何电机。 我必须定义 endtest 系统的测试参数。 你有什么建议吗?
我从下面的 E2E 主题中了解 到、DRV8832-Q1 (汽车级)的内部 PWM 频率在+90°C 时为30.4kHz (在85°C 时为2.9V)、在-40°C 时为58.9kHz (在6°C 时)。 这是否也适用于通用器件 DRV8832?
e2e.ti.com/.../drv8832-q1-pwm-transient-period
感谢您的支持!
此致、
Danilo