This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:PWM 频率容差

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832, DRV8832-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1015206/drv8832-pwm-frequency-tolerance

器件型号:DRV8832

大家好、

您能在以下客户咨询方面为我们提供帮助吗?

如数据表中所述、内部 PWM 频率为44.5kHz。 该频率应该有多稳定、预期的容差范围是多少? 我们以大约60ms 的驱动时间驱动有刷直流电机。 一些驱动器(DRV8832)仅产生约39.1...39.4kHz (在驱动期间)、而其他驱动器则更接近44.5kHz。 我的调查显示、频率不取决于所连接的电机、也不取决于是否根本未连接任何电机。  我必须定义 endtest 系统的测试参数。 你有什么建议吗?

我从下面的 E2E 主题中了解  到、DRV8832-Q1 (汽车级)的内部 PWM 频率在+90°C 时为30.4kHz (在85°C 时为2.9V)、在-40°C 时为58.9kHz (在6°C 时)。 这是否也适用于通用器件 DRV8832?  

e2e.ti.com/.../drv8832-q1-pwm-transient-period

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    在 e2e 的好发现!  是的、此信息也适用于标准目录器件。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的确认。 我们收到了客户的反馈。

    我在25°C 的驾驶时间为60ms 时进行了调查(DRV8832的 Tj 从未加热过这么多)。
    在相同的环境条件之间、有 DRV8832以44.5 kHz 的频率驱动 PWM、而其他的频率为39.2kHz。 这是超过10%的偏差。 这是常见的吗?
    您是否有任何有关 PWM 漂移的文档、描述或特性? 从哪里可以找到它?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我不关注以上内容。   

    中有 DRV8832以44.5kHz 的频率驱动 PWM,其他的频率为39.2kHz。 这是超过10%的偏差。 这是常见的吗?

    这里可能有拼写错误或其他内容。  他是否说一些器件的频率为44.5kHz、而其他器件的频率为39.2kHz?  还是 PWM 在运行期间漂移?   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我试图澄清:

    我们在 PCB 上使用 DRV8832。 我测量了不同 PCB 上的 PWM 频率、并将其与以下内容进行了比较:

    -原理图和布局相同。  
    -相同的环境温度
    -相同的电压
    -相同的运动时间(60ms)
    -相同数量的旋转周期(在30秒之间约5个周期),因此没有相关的加热

      在整个运动过程中、我们大多数 PCB 上的 PWM 频率(由 DRV8832生成)约为44.5kHz。 但 有一些 PCB 的 PWM 频率比44.5kHz 低10%以上。 其中一些在 整个运动期间也只产生39.2kHz 的频率。

    我更改了不同 PCB 的负载、但这不会影响 PWM 频率。

    我感到惊讶的是、存在如此大的偏差。

    在数据表中、我没有找到任何有关 DRV8832内部 PWM 频率发生器容差的信息。 如果您对此有任何信息、将会有所帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5V、25C 数据 显示标准偏差为1.49kHz、典型值为44.7kHz。   

    您测量的39.2kHz 值在~3 标准差范围内。  如果您加上一些较小的温度变化、我相信您看到的是整个分布范围内的可能性。

    您的应用程序是否可用于这种频率扩展?

    此致、

    Ryan